Objectif
- Savoir installer des bornes de charge communicantes.
- Répondre au volet formation de la certification IRVE du décret N°2017-26.
- Être en capacité d’obtenir la certification EV/ZE Ready 1.4 niveau P2.
Compétences visées
- Concevoir, réaliser et mettre en œuvre une infrastructure de charge jusqu’à 22 kW avec configuration pour bornes de charges communicantes et supervision de station.
- Connaitre la réglementation et savoir l’appliquer.
Personnes concernées
- Installateurs électriciens, metteur en œuvre électricien.
Prérequis
Cursus
Approfondissement possible :
Nota :
le calendrier des formations est organisé de telle manière que la formation IRVEQ2 est toujours suivie par IRVELMS qui permet de savoir installer un système de gestion de charge pour surveiller et contrôler une infrastructure de bornes de recharge.
Contenu de la formation
Introduction :
- rappels réglementation et labels,
- contraintes à prendre en compte,
- méthodologie d’audit électrique de site.
Conception d’une infrastructure d’une ou de plusieurs bornes communicantes :
- paramétrage du gestionnaire de borne,
- maîtrise de la structure de câblage communicante,
- mise en réseau et communication.
Mise en œuvre d’une infrastructure de charge communicante :
- étude des schémas de raccordement,
- raccordement d’installations type,
- mise en service,
- qualification de l’installation,
- gestion des badges.
Validation de la formation
- Exercices d’applications sur maquettes pédagogiques et questionnements tout au long de la formation pour confirmer les compétences.
- QCM de validation des acquits en fin de formation.
Documents fournis
-
Supports de cours et documentation technique accessibles sur votre espace client (campus-digital.schneider-electric.fr).
- Attestation de réussite de la formation pour être en capacité d’obtenir :
- la certification IRVE,
- la certification EV/ZE Ready 1.4 niveau P2.