ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What is the maximum number of digital inputs the Sepam series 40 can have?
The Sepam 40 can have up to 10 digital inputs. Using the MES114 which has 10 digital input and 4 additional digital outputs. The Sepam series 40 comes with 4 digital output as standard.
เผยแพร่สำหรับ:ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: