แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
		
วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?
How to Add a '.dat' formatted loadable to ProWORX Nxt

Issue
How to add a '.dat' formatted loadable t 'ProWORX NxT'

Product Line
'ProWORX NxT'

Environment
Windows 7, 10

Resolution
The following steps can be used to add a custom loadable (e.g. EUCA loadable, etc.) that is in the form of '.dat' to
a '.ProWORX NxT' project.

  • Click on 'Configuration\Configuration'.
  • Click on the 'Loadable Library' tab.
  • Select 'Modicon' in the 'Source of Loadables' section of the 'Loadable Library' tab.
  • Click on Browse:

  • Select the 'EUCA-8.dat'.
  • Click on OK
  • Click on Transfer.
  • Browse for the 'PROWORX.USL'.
  • Click on OK.
  • Click on the "User Loadables' tab.
  • Select the 'EUCA' loadable to select it..
  • Click on the 'Load' button to add the loadable into the project database..
  • Click on 'OK' to close the 'Controller Configuration' window.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

  • โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์

    ค้นหาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

  • ติดต่อฝ่ายขาย

    ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการขายผ่านทางเว็บไซต์ และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อกลับ

  • สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

    ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย

  • ศูนย์ความช่วยเหลือ

    ค้นหาแหล่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนความต้องการทั้งหมดของคุณได้จากที่เดียว

  • คู่มือผลิตภัณฑ์
  • ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
  • โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์
  • ผลิตภัณฑ์ทดแทนและอะไหล่
  • ศูนย์ช่วยเหลือและการติดต่อ
  • ค้นหาสํานักงานของเรา
  • รับใบเสนอราคา
  • สถานที่จัดจำหน่าย
  • ร่วมงานกับเรา
  • ข้อมูลบริษัท
  • ร้องเรียนการประพฤติมิชอบ
  • การช่วยการเข้าถึง
  • ห้องข่าว
  • นักลงทุน
  • EcoStruxure
  • ค้นหาตำแหน่งงาน
  • บล็อก
  • นโยบายความเป็นส่วนตัว
  • ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้
  • ข้อกำหนดการใช้งาน
  • Change your cookie settings