แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
		
วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?
How to Filter Vista Query to Return Daily Data Instead of Interval

Issue
In some cases it is only required to present daily (or hourly) data instead of every 15 minutes; in other words, the query should return one record per day instead of 96 records (24 x 4 records/hr).

Product Line
Power Monitoring Expert 9.x
Power Monitoring Expert 2020
Power Monitoring Expert 2021
Power Monitoring Expert 2022
Power Monitoring Expert 2023

Environment
Vista

Cause
The Data Log Viewer Query Wizard shows the query that the Data Log Viewer runs against the SQL database to create the table that is seen in Vista. This query can be configured to put further specifications on what data is shown.

Resolution
Please note that the following procedure will provide the interval data at the specified time (not the aggregated value on that period)

The following filter can be implemented in Vista > Data Log Viewer to only poll data on a daily basis at 2:00 AM:
Query Wizard

The result is:
Result 1

Similarly, for 2:00 PM, the following query can be used:
Query Adjustment 2

And the result:
Result 2

The following illustrates a filter for hourly data at the top of the hour:
Query Wizard 3

And the result:
Result 3

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

  • โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์

    ค้นหาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

  • ติดต่อฝ่ายขาย

    ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการขายผ่านทางเว็บไซต์ และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อกลับ

  • สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

    ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย

  • ศูนย์ความช่วยเหลือ

    ค้นหาแหล่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนความต้องการทั้งหมดของคุณได้จากที่เดียว

  • คู่มือผลิตภัณฑ์
  • ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
  • โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์
  • ผลิตภัณฑ์ทดแทนและอะไหล่
  • ศูนย์ช่วยเหลือและการติดต่อ
  • ค้นหาสํานักงานของเรา
  • รับใบเสนอราคา
  • สถานที่จัดจำหน่าย
  • ร่วมงานกับเรา
  • ข้อมูลบริษัท
  • ร้องเรียนการประพฤติมิชอบ
  • การช่วยการเข้าถึง
  • ห้องข่าว
  • นักลงทุน
  • EcoStruxure
  • ค้นหาตำแหน่งงาน
  • บล็อก
  • นโยบายความเป็นส่วนตัว
  • ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้
  • ข้อกำหนดการใช้งาน
  • Change your cookie settings