Goals and Symptoms
In most cases there is one CT for each line that need to be monitored as can be seen in the diagram below:
But in the diagram below two CTs are used to monitor three lines. The diagram is for Form 9 and 9S, 3 Wire Wye setup on ION8600 meter. Essentially with 2 CTs, 3 lines can be measured and with 3 CTs 4 lines can be measured. To summarize this, N CTs can measure N+1 lines.
Causes and Fixes
The way the setup works above is that Ia or I1 is measured at I11 and Ic or I3 is measured at I31. The return path for Ia is though I21 and Ic is I32. The two current are combined and fed into I22. The current passes through I21 which acts as a return path for the current and is measured at that point. Inside the meter I11 is connected to I12, I21 to I22 and I31 to I32 etc. See the diagram below for better understanding.
เผยแพร่สำหรับ: ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand


ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่
โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์
ค้นหาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ติดต่อฝ่ายขาย
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการขายผ่านทางเว็บไซต์ และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อกลับ
สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด
ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย
ศูนย์ความช่วยเหลือ
ค้นหาแหล่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนความต้องการทั้งหมดของคุณได้จากที่เดียว