แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
		
วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?
How do I set my Magelis terminal clock from the PLC with 984 Ladder Logic?

GOALS AND SYMPTOMS

The purpose of this resolution is to provide users with an explanation of how to set the Magelis terminal clock from the PLC with 984 Ladder Logic.

CAUSES AND FIXES

In this example the first register for the controllers 'Time of Day' clock has been set to 401793. The screen where this register is set is dependent on the programming software used to configure the controller. The programming software's help screen or user manual should be able to direct you there.



The table above shows the eight TOD registers in the controller.

The table above shows the four TOD registers for the Magelis terminals.


The Magelis dialog table must be configured the include the function 'Set Terminal Clock'. The four registers for the Magelis TOD are in this example 400100 - 400104.


The logic above moves the eight TOD registers in the controller to the four registers the Magelis is polling for it's clock values.

The value in seconds, hour, month, and 20 (century) are multiplied by 256 thus moving them to the high byte.
They are then OR'ed with the values for day of week, minute, day of month, and year.

The results of these OR'ed values are then moved with SUB blocks to the registers which the Magelis is polling for the TOD.

Legacy KB System (APS) Data: RESL2452 V1.0, Originally authored by on , Last Edited by on
Related ranges: Magelis XBT-F, TXBT-F

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

  • โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์

    ค้นหาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

  • ติดต่อฝ่ายขาย

    ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการขายผ่านทางเว็บไซต์ และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อกลับ

  • สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

    ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย

  • ศูนย์ความช่วยเหลือ

    ค้นหาแหล่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนความต้องการทั้งหมดของคุณได้จากที่เดียว

  • คู่มือผลิตภัณฑ์
  • ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
  • โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์
  • ผลิตภัณฑ์ทดแทนและอะไหล่
  • ศูนย์ช่วยเหลือและการติดต่อ
  • ค้นหาสํานักงานของเรา
  • รับใบเสนอราคา
  • สถานที่จัดจำหน่าย
  • ร่วมงานกับเรา
  • ข้อมูลบริษัท
  • ร้องเรียนการประพฤติมิชอบ
  • การช่วยการเข้าถึง
  • ห้องข่าว
  • นักลงทุน
  • EcoStruxure
  • ค้นหาตำแหน่งงาน
  • บล็อก
  • นโยบายความเป็นส่วนตัว
  • ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้
  • ข้อกำหนดการใช้งาน
  • Change your cookie settings