แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
		
วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?
What is the serial pinout for the M221 Controller?

PinRS232RS485
1RxDN.C.
2TxDN.C.
3RTSN.C.
4N.C.D1 / D+
5N.C.D0 / D-
6CTSN.C.
7N.C.5 Vdc
8CommonCommon


CTS= Clear to Send
RTS= Ready To Send
RxD= Received Data
TxD= Transmitted Data
N.C.= No Connection

If this FAQ did not solve your issue, you can chat with us at chat with us or e-mail us at customer.services@se.com to create a case with our Technical Support Team.

If you are not located in North America, please contact your local Customer Care Center for assistance:

Support | Schneider Electric Global (se.com)