แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
		
วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?
Can I run an ATV312 in 3 wire control while in sink source mode?

Issue:
N/A

Product Line:
Altivar Machines, Altivar 312

Environment:
All serial numbers for ATV312

Cause:
N/A

Resolution:
No, sinking the logic inputs on an ATV312 will not work with 3 wire control. To use 3 wire control you would have to source the inputs