แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
		
วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?
Is it possible to pull the program back out of a SCADAPack 334E and open it with Workbench?
Yes you can Upload a Project from SCADAPack E to the workbench Program as instructed below

Uploading a Project from the Target to the Workbench

The SCADAPack Workbench allows a project's source to be retrieved from the IEC 61131-3 target if it was originally build with the Embedded Zip Source resource property.

Please find attached more details from CAM5 Help


ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
Downloading a Workbench Project to the Target.pdf [156.48 KB]