ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
9013FSG - What is the meaning of B7 form in the 9013FRG2J23B7P part number
In the 9013FSG* or 9013FHG* or 9013FRG* part numbers, B7 form or option means : 1 rubber conduit entry plug or grommet supplied. Attached 9013F form extract from brochure 9013HO0801. The attached Pumprol brochure extract does not give the Pressure Code for the reverse action switches 9013FRG*. Attached the corresponding Pressure Codes giving meaning of J23
เผยแพร่สำหรับ:ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand
เอกสารแนบ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม