วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

อายุการใช้งานของปุ่มกด (push buttons)ต่างๆ รุ่น ZB4/XB4 และ ZB5/XB5

อายุการใช้งานในที่นี้จะหมายถึง ความทนทานของการทำงานทางกล หรือ Mechanical durability.
ได้แก่ปุ่มกดหรือสวิตช์ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น
  • ปุ่มกด (กดเด้งกลับ -Spring return, กดค้าง- Push-push to release)
  • สวิตช์ซีเลคเตอร์ (Selector switch Non illuminated), สวิตช์เลคเตอร์แบบมีแลมป์ (Selector switch Illuminated)
  • ปุ่มกดดอกเห็ด (Emergency stop),
  • คอนแทคบล็อค (Standard contact block)
  • จอยสติ๊ก (Joystick)
สามารถดูความทนทานของการทำงานทางกล (หน่วยเป็น ล้านครั้ง)  ได้จากข้อมูลด้านล่างนี้

picture