วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

เมื่อหน้าจอแสดงผลของไดร์ฟ ATV320 กระพริบ อาจเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง

หน้าจอแสดงผลของไดร์ฟ ATV320 กระพริบติด-ดับ , มอเตอร์วิ่งไม่ถึงความเร็วที่ได้รับคำสั่ง ในที่สุดตัวไดร์ฟอาจหยุดการทำงานพร้อมกันขึ้น fault Motor Overload Fault (OLF) หรือ Drive Over Temp Fault (OHF).

การกระพริบของหน้าจอของตัวไดร์ฟเป็นสัญญาณเตือนว่าขณะนั้นมอเตอร์กำลังดึงค่ากระแสสูงสุดที่ตั้งโปรแกรมไว้ในไดรฟ์
ค่ากระแสสูงสุดที่ตั้งโปรแกรมไว้ในไดรฟ์ถูกตั้งค่าด้วย CLI [Current Limitation] พารามิเตอร์

ATV320

สามารถทำการตรวจสอบได้ดังนี้
  • ตรวจสอบโหลดที่ต่ออยู่ว่ามอเตอร์หมุนไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่   หากมอเตอร์หมุนเร็วเกินไปในทิศทางที่ผิด ไดรฟ์จะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการจับอาการผิดปรกตินี้และแก้ไขทิศทางให้ถูกต้อง ในกรณีนี้อาจจำเป็นต้องใช้เบรกเชิงกล (mechanical brake)บนมอเตอร์
  • ตรวจสอบว่ามอเตอร์หมุนติดขัด หรือ เกิดอาการล๊อคโรเตอร์ หรือไม่
  • ตรวจสอบการตั้งค่าของตัวไดร์ฟ ในเมนู drC ให้แน่ใจว่า ค่าต่างๆบนมอเตอร์เนมเพลท ถูกตั้งค่าอย่างถูกต้องแล้ว (ตัวอย่างพารามิเตอร์ต่างๆ UnS, FrS, nCr, nSP, COS)
  • ตรวจสอบเมนู Set  ให้แน่ใจว่าค่าพารามิเตอร์ ItH (motor thermal current - Overload protection) และ CLI (Current limitation) ถูกตั้งค่าอย่างถูกต้อง
  • ตรวจสอบกระแสของมอเตอร์ที่ใช้งาน
* หมายเหตุ ที่หน้าจอของไดร์ฟ ค่าความถี่ Hz อาจจะกระพริบ ติด-ดับ เมื่อไดร์ฟอยู่ใน current limit mode