แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
		
วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?
Settings Required to Connect Gurux DLMS to ION meters

Issue
User unable to connect to ION meter via DLMS
_____________________________________________________________

Product Line
ION9000
ION8650
ION8800
ION7400
_____________________________________________________________

Environment
Gurux DLMS Director
_____________________________________________________________

Solution
Different software may require different settings. The settings below are for Gurux DLMS Director. Values are in hex. For example Physical server 64 is decimal 100.

Start Protocol: DLMS
Logical Name Reference: Checked
Authentication: None
Client address 10
Physical Server 64
Host Name: IP address of meter
Port: Port defined on the meter, default is 4059
Protocol: Tcp
Use Serial port through ethernet: Checked
_____________________________________________________________