วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

Compact DAP212/252/253 to X80 DDM16025 quick wiring - 990XSM00205

Issue

Migrating an ASBDAP212/252/253 to a BMXDDM16025 and need to confirm the 990XSM00205 quick wiring cable pinout.

Product line

Modicon X80, M340, M580

Resolution

Below is an image of the pinout.

pinout

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์: