1. Madencilik nasıl daha sürdürülebilir hale getirilebilir?
Çevre üzerindeki etkilerini azaltmak için madencilik operasyonlarının sorumlu ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi gerekir. Bunu başarmak için dijitalleştirme, madencilik sektörü yazılım çözümleri, madencilik IoT çözümleri ve çok daha fazlasını içeren madencilik çözümleri üzerinde çalışılması gerekiyor.
2. Madenlerin dijitalleştirilmesi nedir?
Maden sayısallaştırması, iş üretkenliğini iyileştirme ve madencilik uygulamalarını dönüştürme maliyetlerini azaltmak için dijital veya bilgisayarlı sistem veya cihazların, madencilik sektörü yazılım çözümlerinin ve sayısallaştırılmış verilerin kullanılması anlamına gelir. Madenin dijitalleştirilmesinin faydaları şunlardır:
a) Akıllı madenler oluşturmak ve işletme maliyetlerini en aza indirmek
b) Operasyonel varlıkları verimli bir şekilde izleme
c) Madencilik sektörü yazılım çözümlerinden yararlanma
d) Etkili su yönetimi
e) Operasyonların otomasyonu veya madencilik IoT çözümlerinin dahil edilmesi
f) İşgücünü güvende tutmak
g) Veri güvenliğinin sağlanması
h) Operasyonel varlıkları izleme
3. Dijital inovasyon madencilik verimliliğini nasıl artırabilir?
Dijital inovasyon ve IoT özellikli madencilik çözümleri, madencilik üretkenliğini önemli ölçüde artırabilir. Schneider Electric, yeni nesil proses otomasyon sistemleri olan EcoStruxture'a dayalı, sınıfının en iyisi madencilik çözümleri, metal çözümleri, mineral çözümleri ve çimento çözümleri sunar. Madencilik çözümleri için EcoStruxure, dijital dönüşümden yararlanmak üzere tasarlanmış IoT özellikli mimarimizdir. Uygulamalar, analizler, hizmetler, IoT ağları ile uç denetimi ve bağlı ürünleri içerir.
Benzer şekilde, metal endüstrisi için EcoStruxture, metal endüstrisinde dijital dönüşümden yararlanmak için sağlam bir mimaridir ve metaller, bağlantılı ürünler ve çok daha fazlası için yazılımları içerir. Eşsiz madencilik yazılımı ve donanımı portföyümüz, madencilik ve metal çözümlerinin birlikte çalışabilirliği, metal endüstrisi yazılımı, bulut üzerinden veya şirket içinde verilere erişilebilirlik, madencilik çözümlerimizi benzersiz ve sağlam kılıyor.
Bu tür IoT özellikli madencilik çözümleri, şunlardan yararlandıkları için madencilik üretkenliğini önemli ölçüde artırabilir:
a) Veri, hesaplama gücü ve bağlantı
Maden sayısallaştırmasıyla, fiziksel nesnelere çok sayıda sensör yerleştirmek, madencilik sektörü yazılımını veya mimarisini kullanmak ve makineler arasındaki iletişimi analiz etmek ve kolaylaştırmak için büyük miktarda veriyi dağıtmak giderek daha erişilebilir hale geldi. Ayrıca, akıllı şebekeler güç kullanımını da bildirir.
b) Madencilik IoT Çözümleri: Analiz ve zeka
Analizdeki ilerlemelerden makine öğrenimine kadar, verileri entegre etmeye yönelik daha iyi teknikler, veri kümelerini gelecekteki etkinliklerin kârlılığına ilişkin öngörülere dönüştürmeye yardımcı olur.