Nossas Marcas

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
Como configurar o inversor de frequência Altivar com referência de velocidade por potenciômetro externo
Questão:
Como conecto potenciômetro externo e configuro para uso nos inversores de frequência Altivar

Linha de Produto:
Inversores de frequência Altivar p.ex. : ATV12 , ATV320 , ATV31 , ATV312 , ATV61 , ATV71 , ATV310

Causa:
Dificuldade de se utilizar potenciômetro externo com os inversores de frequência

Resolução:
Veja orientação mais completa em : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA276631/

Configurar o canal de referência do drive (FR1) com o valor AI1 e conectar o potenciômetro conforme imagem anexa.
Os inversores Altivar, com exceção do ATV31, vem de fábrica para operar com potenciômetro externo.
Obs. 1: Caso o potenciômetro esteja invertido, basta inverter os fios extremos.
Obs. 2: O Altivar 12 possui fonte interna 5V ao invés de 10V como o diagrama, porém segue o mesmo princípio, a velocidade será regulada da mesma forma, de 0... 100% da velocidade do drive configurada.
Obs. 3: Esta nota de aplicação não é válida para Altivar 212 e Altivar 21.

ligação de potenciômetro com Altivar ATV