Nossas Marcas

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
Quando é necessário instalar reatância de rede na entrada de inversores de frequência

Questão:
Qual a função de indutância de linha na entrada do inversor de frequência

Linha de Produto:
Inversores de frequência Schneider Altivar - ATV

Causa:
Orientação sobre necessidade ou não de filtro de entrada no inversor de frequência

Resolução:

Termos usuais : reatância de rede ou de alimentação, filtro de harmônicas, indutância de linha, filtro de entrada
Siga também as orientações de catálogo e manual do produto sobre quando utilizar reatância de rede.

Devido as características do circuito de entrada, comum a maioria dos inversores de mercado, constituído de um retificador a diodos e um banco de capacitores de filtro, a sua corrente de entrada (drenada da rede) possui uma forma de onda não senoidal contendo harmônicas de frequência fundamental.
Estas correntes harmônicas circulando nas impedâncias de rede de alimentação provocam quedas de tensão harmônicas, distorcendo a tensão de alimentação do próprio inversor ou de outros equipamentos instalados à rede.
Como efeito destas distorções de corrente e tensão podemos ter o aumento de perdas elétricas nas instalações com o sobreaquecimento de seus componentes (cabos, transformadores, banco de capacitores, motores, etc.), bem como um baixo fator de potência.
As harmônicas da corrente de entrada são dependentes dos valores das impedâncias presentes no circuito de entrada/saída do retificador.
A adição de uma reatância (indutância) de rede e/ou reatância no link CC (algumas linhas de inversores já vem com a mesma incorporada no barramento CC, como o ATV630, ATV930 e ATV340 de 30kW pra cima) reduzem o conteúdo harmônico de corrente, proporcionando as seguintes vantagens:
- Aumento do fator de potência na entrada do inversor
- Redução da corrente eficaz na entrada (verifique corrente de entrada sem e com filtro de harmônico no catálogo do inversor),
- Diminuição da distorção da tensão na rede de alimentação,
- Aumento da vida útil dos capacitores no link CC

Para apoio adicional :

Ajustes básicos de soft-starter ou inversor : ATS22, ATS48, ATV12, ATV31, ATV312, ATV310, ATV320, ATV61, ATV71

Documentação de inversores Schneider : ATV312, ATV32, ATV320, ATV61, ATV71, ATV610 , ATV630, ATV930, ATV340

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat