Nossas Marcas

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
Qual é a função SLP - escorregamento nominal - no inversor de frequência

Questão:

Qual a função da compensação de escorregamento (parâmetro SLP) nos inversores de frequência Altivar ATV


Linha de Produto:
Inversores de frequência Schneider Altivar

Causa:
Explanação de como atua a compensação de escorregamento na rotação da ponta de eixo dos motores

Resolução:
Importante : antes de proceder aos ajustes abaixo verifique as condições de segurança de pessoal, da máquina e do local de operação. Complemente esta orientação com os manuais do inversor  e da máquina acionada.

O parâmetro SLP (para valores entre 0 e +150% do escorregamento nominal do motor) é utilizado na função de compensação de escorregamento do motor.
Compensa a queda na rotação do motor devido a carga. Incrementa a frequência de saída em função do aumento da corrente ativa do motor;
O parâmetro SLP permite ao usuário regular com precisão a compensação do escorregamento, pois uma vez ajustado o SLP o inversor manterá a velocidade constante mesmo havendo variações de carga, através do ajuste automático da tensão e da frequência;

Exemplo de cálculo do escorregamento nominal do motor em Hz :
Motor de 4 polos rotação com nominal 1700rpm tem velocidade síncrona 1800rpm
1800 - 1700 = 100 escorregamento nominal em rpm
(100 / 1800 ) * 60Hz = 3,33Hz escorregamento nominal em Hz, compensação considerada se SLP = 100% e rotação nominal do motor ajustada em 1700rpm

Atenção : essa função, ajustada com SLP = 100% ou mais, em determinadas situações pode causar instabilidade na partida ou em regime, além de correntes elevadas, caso sua aplicação não requeira esse nível de ajuste elevado. Nessa situação, teste SLP com valores menores, eventualmente 0%.

FUNDAMENTAL o ajuste correto dos dados de placa do motor no inversor para correta atuação do ajuste em SLP.

Consulte orientações em algumas FAQs, por exemplo :

ATV320 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA309032/ , detalhes sobre cuidados no ajuste de SLP no item D)

Para apoio adicional :

Ajustes básicos de inversor : ATV12, ATV31, ATV312, ATV310, ATV320, ATV61, ATV71

Documentação : ATV312, ATV32, ATV320, ATV61, ATV71, ATV610 , ATV630, ATV930, ATV340

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat