Nossas Marcas

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
O que pode causar subtensão no link CC ou falha USF no inversor de frequência

Questão:
Como identificar o motivo da falha USF no inversor

Linha de Produto:
Inversores de frequência Schneider Altivar

Causa:
Orientar o usuário sobre as várias possibilidades de motivo de bloqueio do inversor com indicação USF

Resolução:
Importante : antes de proceder aos ajustes abaixo verifique as condições de segurança de pessoal, da máquina e do local de operação. Complemente esta orientação com os manuais do inversor e da máquina acionada.

Atenção : Se o produto for mantido muito tempo em estoque sem energização consulte : https://www.se.com/br/pt/faqs/FAQ000265379/

A falha USF pode resultar da:
-Subtensão na rede com o inversor acionando o motor;
-Falta de fase na entrada;
-Ponte retificadora defeituosa;
-Circuito de pré-carga defeituoso;
-Placa eletrônica com defeito

Para apoio adicional :

Inversor e soft-starter com problema, como resolver -> ATS22, ATS48, ATV12, ATV31/ATV312, ATV61, ATV71, ATV310, ATV320

Envio para reparo, consulte : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA274681/

Ajustes básicos de soft-starter ou inversor : ATS22, ATS48, ATV12, ATV31, ATV312, ATV310, ATV320, ATV61, ATV71

Documentação : ATS22, ATS48, ATS480 , ATV312, ATV32, ATV320, ATV61, ATV71, ATV610 , ATV630, ATV930, ATV340

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat