{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

¿Dónde descargar el "Manual teórico práctico de instalaciones de Baja...

¿Dónde descargar el "Manual teórico práctico de instalaciones de Baja Tension" en formato digital? Adjunto los manuales teórico-practico en pdf. El "Manual Teórico Práctico de...

¿Cómo calcular la intensidad de cortocircuito en bornas del secundario de...

¿Qué es la intensidad de cortocircuito? La intensidad de cortocircuito es una magnitud fundamental en el diseño y la protección de los sistemas eléctricos. Aquí, encontrarás información acerca de...

¿Cuál es la diferencia entre las normas IEC 60898-1 y IEC 60947-2?

La norma IEC 60947-2 , regula los interruptores automáticos para aplicaciones industriales. Protegen la distribución de energía eléctrica de hasta 1000 voltios AC. o 1500 voltios DC. Con todo el...

¿Cuál es la diferencia entre un transformador ONAN y uno KNAN en los...

La denominación de los tipos de refrigeración de los transformadores de distribución de aceite depende de las características del medio de refrigeración. Según indica la norma IEC 60076-2, para la...

¿Se puede alimentar un diferencial por la parte inferior (aguas abajo)?

Todos los diferenciales se pueden alimentar tanto por la parte inferior como la superior indistintamente, por convención (que no normativa), la alimentación viene por la parte superior lo que aporta...

¿Dónde descargar Somachine V4.3 y sus Patches (V1 V1.1 V2 V3 V5) + AddOns?

Adjunto se encuentran para descargar las versiones oficiales de Somachine V4.3 y sus Services Pack. - SoMachine-4.3.0.0-Final_17.06.21.01.iso **En 12 partes de 700Mb comprimidas en .ZIP Total de...

¿Qué significa el mensaje nSt (parada en rueda libre) en un variador de...

El mensaje nSt significa que el variador de frecuenta está en estado de parada en rueda libre o dicho de otro modo, el variador no tiene control sobre la potencia. Se puede deber a varios motivos:...

¿Es posible utilizar un interruptor tetrapolar o un interruptor...

Principio de funcionamiento de la gama Acti9 Dispositivos afectados : - iC60 - iC60 RCBO - DT40 - DT60 - iID - iID REDs En el caso de los interruptores modulares Acti9 (y sólo de éstos), se dice que...

Ver más

Preguntas frecuentes sobre vídeos popularesVídeos populares

video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
Ver más

Obtén más información a través de nuestras preguntas frecuentes sobre conocimiento generalConocimiento general

¿Por qué se producen los disparos por "simpatía" de los diferenciales?

Se adjunta articulo técnico acerca de los llamados disparos por “simpatía” de los diferenciales en el ámbito industrial y terciario. El documento, muy didáctico, te ayudará a comprender y entender el...

¿Debe tenerse en cuenta la cantidad de gas SF6 en el cálculo de la...

El gas SF6 es mucho más denso que el aire, en caso de fuga importante en un centro de transformación, este gas puede acumularse en la parte inferior desplazando al aire respirable, por lo que la...

¿De qué está compuesto el kit ABE7H34E100?

El kit ABE7H34E100 está compuesto por: 2 bases económicas de 16 vías (tipo ABE7H20E000), 1 cable en Y de una longitud de 1 m como mínimo con conector FCN 40 pins y dos conectores tipo HE10 20 pins....

¿Dónde puedo consultar los drivers de que dispone una panel HMI Proface en...

En link ajunto se puede consultar las tablas de las diferentes comunicaciones disponibles en relación a GP-PROEX y las diferentes gamas de pantalla....

¿Cómo se actualiza el firmware de un PLC desde el Machine Expert?

Se adjunta guía de como actualizar el firmware de un PLC desde el Machine Expert

¿Cómo se debe calcular la ventilación de un transformador de media tensión?

Para el cálculo de la cantidad de aire necesaria para evacuar el calentamiento del transformador hay que considerar las pérdidas por calentamiento de este, así como la temperatura ambiente de la...

¿Cómo puedo probar la función de protección 59N de máxima tensión...

En el esquema vemos el modo de conexionado de 3 transformadores de tensión en triángulo abierto para la medida de la tensión residual Vo: Imagen: esquema de medida de Vo mediante 3 transformadores de...

¿Dónde descargar el software de registro de licencias Schneider Electric...

En el enlace siguiente podemos acceder a la descarga de la última versión del software de Schneider Electric License Manager:...

Ver más