{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Buscar por palabra clave o hacer una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Por favor, introduce una palabra clave para buscar"}}
{}

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Cambiar a otra ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

¿Qué es la norma IEC 61000-4-30?

La norma IEC 61000-4-30 define los procedimientos de medida de cada uno de los parámetros eléctricos en base a los cuales se determina la calidad del suministro eléctrico para así obtener resultados fiables, repetibles y comparables. Además define con claridad la precisión, el ancho de banda y el...

El relé SEPAM dispara por falla a tierra (ANSI 50N/51N) cuando conectamos el transformador, pero al inspeccionar el circuito no encontramos ningún punto de...

El disparo se debe a la corriente de conexión que toma el transformador. Se la denomina "Inrush current". Se lo soluciona habilitando la restricción de 2do armónico en la protección. Primero vamos al menu de la protección correspondiente: Luego en la protección 50N/51N habilitamos la "Restricción...

Gama SM180

La gama SM180 esta actualmente descomercializada y no tiene sustituto, unicamente podemos suministrar los restos que pudieran quedarnos en sotck. Se adjunta catálogo.

¿Cómo configurar un PID en un ATV320?

ATV320 Ejemplo configuración PID con sonda de 0-10 bar y 4-20mA conectada en AI3: DRI- > CONF > FCS > Pasar a parámetros de fábrica: FrY- [GRUPOS PARÁMETROS] = ALL FCSI [Config. fuente] = ini GFS [Ret. AJUSTES FÁBRICA] YES pulsar + 2SEG. DRI- > CONF > FULL > I_O- >...

¿Dispone Schneider de contactores de seguridad?

La gama de contactores TeSys D de Schneider Electric y los arrancadores de motor TeSys U están certificados según IEC 60947-4-1 anexo F para aplicaciones de seguridad gracias al contacto espejo integrado. Por lo tanto, un contactor estándar de Schneider se puede utilizar en aplicaciones de...

Endurancia Eléctrica y mecánica - Interruptores automáticos de caja Moldeada Compact NSX100 a 630 Amperios

El término endurancia se utiliza en las normas, en lugar de resistencia, para expresar la expectativa del número de ciclos de maniobras que puede llevar a cabo el equipo antes de necesitar una sustitución o reparación de una o varias partes. - La endurancia eléctrica relaciona la resistencia al...

¿Cómo configurar un PID en un ATV630?

Adjunto ejemplo: Configuración en ATV630 de regulación PID. -- Sonda de 10 Bar. 4-20mA -- Set Point presión 3 Bar. Acceder a menú: 5. Ajustes completos. 5.6 Ajustes de Bomba Controlador PID Pestaña Fuente. Tipo de control ----- Presión Retorno PID ----- AI3 Tipo de AI3...

¿Sustituto de los contactores LC1D40.. LC1D50.. y LC1D65..?

La gama de contactores de calibres 40A, 50A y 65 A tipo LC1D40..LC1D50 y LC1D65.., se han sustituido por la gama EverLink. Esto conlleva un cambio en la referencias comerciales del producto, como se detalla a continuación.: - LC1D40.. Nueva referencia comercial LC1D40 A .. - LC1D50.. Nueva...

Preguntas frecuentes sobre vídeos popularesVídeos populares

video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail

Obtén más información a través de nuestras preguntas frecuentes sobre conocimiento generalConocimiento general

Protección diferencial a 400Hz

Los umbrales de disparo de los dispositivos de protección diferencial diseñados para 50/60 Hz aumentan con la frecuencia, pero como el cuerpo humano es menos sensible al paso de una corriente a 400 Hz, la protección sigue estando garantizada para los usuarios. Según la norma IEC 60479-2, a 400 Hz...