Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Filtrer les résultats

Effacer
SoMachine V3.1 : Comment comparer la version du firmware du contrôleur logique M258 à celle de l'application SoMachine ?
La version du firmware actuellement dans le contrôleur est lisible depuis SoMachine V3.1 en mode connecté. L'illustration indique où se situe la version...
Quel point vérifier lorsque le logiciel Advantys, connecté à une NIM STBNIP2212, indique une erreur de noeud ?
Connecté à un îlot STB équipé d'une NIM STBNIP2212, le logiciel Advantys : indique une erreur fonctionnelle, erreur de noeud, entoure les cartes d'E/S...
Comment supprimer le message " Cette instruction n'est pas référençable ... " sous PL7 Pro ?
Lors de la validation de la fonction WRITE_VAR dans une application existante, PL7 retourne le message suivant :  " Cette instruction n'est pas référençable,...
Suite à l'écriture des sorties, comment éviter leur passage en mode repli dans un îlot avec une NIM Ethernet STBNIP2212 ?
Suite à l'écriture des sorties d'un îlot STB , le voyant RDY des modules de sorties clignote ( clignotement 1 : le voyant s'allume pendant 200 ms,...
Quelle est la signification du voyant ERR clignotant sur l'automate TSX37 lorsque celui-ci est en RUN ou en STOP ?
En présence d’une application dans l’automate TSX Micro, un défaut de la pile principale de sauvegarde de la carte PCMCIA est signalé par : les voyants...
Comment accéder à une machine cible avec le gestionnaire de données de Vijeo Designer sans devoir s'identifier ?
Pour accéder à une machine cible à l'aide du gestionnaire de données de Vijeo Designer sans devoir s'identifier, il faut autoriser ce type d'accès...
Comment remplacer un esclave AS-i défectueux sur le bus AS-i dont le maitre est un TSXSAY1000 ?
Lorsqu'un esclave est déclaré en défaut, il est possible de le remplacer de façon automatique par un esclave de même type. Il s'effectue sans arrêt...
Que faire lorsqu'une fonction apparait en rouge dans la liste des fonctions en bibliothèque sous PL7 Pro ?
La mise à jour de la famille de fonction utilisée dans l'application courante permettra de supprimer l'avertissement signalé en rouge. Pour cela :...
Comment exploiter un code erreur retourné par Vijeo Designer ?
Sous Vijeo Designer la zone de rétroaction affiche les messages d'erreur et indique la progression des opérations de validation, génération et transfert....
VIJEO DESIGNER : Par quel moyen simple peut-on transférer le Runtime dans un XBTGT, HMIGTO ou HMIG3U ?
Le moyen le plus simple est d'utiliser la méthode de transfert d'application par système de fichiers dans le logiciel Vijeo Designer. Cette méthode...
Résultats 1 - 10 sur 85