Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Filtrer les résultats

Effacer
A quoi correspond la référence LTM9TCT ?
Les contrôleurs de gestion moteur de la gamme Tesys T (LTMR) sont équipés de connecteur à vis débrochable. La référence LTM9TCT correspond à un outil...
Existe-t-il des diodes de roue libre pour LC1D115 et LC1D150 ?
Les contacteurs LC1D115xx et LC1D150xx avec bobine courant continu sont équipés d’antiparasite d’origine Nous ne proposons pas d’accessoires d’antiparasitage...
Comment se procurer le logiciel PL707 pour automate TSX Nano ?
Il est possible de se procurer le logiciel PL7 07 via le site abonné en s'abonnant au téléchargement des anciens logiciels d'automatisme sous la référence...
Quel est le pouvoir de coupure d'un ancien disjoncteur NC100H ?
Le pouvoir de coupure d'un disjoncteur NC100H est de 10 kA sous 400 Vac. Ce disjoncteur peut être remplacé par un C120N.
Quelle est la référence de substitution du câble de transfert TSX17ACCPC pour automate TSX17 ?
La référence de substitution est TSX17ACCPCPN. Remarque : Cette référence (comme l'ancienne référence TSX17ACCPC) est composée des références cordons...
Quels sont les borniers à utiliser lors du raccordement du coupleur TSXESY007 aux racks série 7 via le module TSXLES20 ?
Pour le raccordement du coupleur TSXESY007 il est possible d'utiliser les borniers TSXLES64, 65, 74 et 75. Pour le raccordement au module TSXLES20 il...
Quels sont les références de câbles permettant d'utiliser un coupleur TSXESY007 ?
Les câbles permettant d'utiliser un coupleur TSXESY007 sont : TSXCBCxxx pour un déport local, TSXCBDxxx pour déport optique, TSXCBxxx pour déport...
Quels sont les produits non supportés par le coupleur TSXESY007 ?
Le coupleur TSXESY007 ne prend pas en charge : les coupleurs de commande d'axe TSXAXM 171/1711, les coupleurs de commande d'axe TSXAXM 162/172/182,...
Dans quel cas utiliser un coupleur TSXESY007 ?
Le coupleur TSXESY007 assure le rôle de passerelle permettant la récupération des E/S des racks automate TSX Série 7 vers un automate Premium Unity,...
Quels sont les modules esclaves compatibles avec le coupleur TSXESY0007 ?
Les modules esclaves Série 7 compatibles avec le coupleur TSXESY007 sont : TSXLES20, TSXLES200 (dans le cas de déport électrique), TSXLFS200 (dans...
Résultats 1 - 10 sur 100