Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment raccorder le câble CANopen au boîtier de dérivation VW3CANTAP2 ?
Le câble CANopen TSXCANCAxxx permet le raccordement du boîtier de dérivation VW3CANTAP2 comme suit : Broche 1 : fil Noir - GND Broche 2 : fil bleu...
Comment réaliser un départ moteur en coordination totale ?
La coordination des départs-moteurs définit le comportement des appareillages sur court-circuit et le niveau de service qu'ils sont capables de fournir...
Comment se procurer le logiciel SISpro ?
Le logiciel SISpro est disponible en version cedérom auprés de votre vendeur Schneider Electric.
Comment interpréter et réagir à un message NST affiché dès la mise sous tension d'un variateur ATV12, ATV31, ATV312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV600, ATV900, ATV320 et ATV340 ?
L'information NST est ambiguë, elle concerne plusieurs états possibles : lorsque le variateur est en phase d'arrêt roue libre lorsque ce type d'arrêt...
ATV12 - Mise en service rapide
Cette fiche traite de la mise en service rapide des variateurs de fréquence Altivar ATV12. Il s'agit de variateurs alimentation monophasée ou triphasée...
Comment fonctionne la régulation PID sur les variateurs de vitesse ATV ?
  Principe général Un régulateur PID intégré dans les variateurs de vitesse de type ATV (ATV12, ATV212, ATV32, ATV61, ATV71, ATV600, ATV900, ATV320...
Comment implanter une boucle de régulation PID sur un variateur ATV21 ?
Le variateur de vitesse ATV21 a été conçu pour alimenter les moteurs de pompe ou de ventilateur dans le secteur tertiaire pour de la climatisation,...
Quel est le schéma de câblage du module Telefast ABE7CPA410 ?
L'embase TELEFAST ABE7CPA410 permet le raccordement rapide des capteurs sur l'automate Modicon M340.   Ce module permet :    de déporter les bornes...
Comment raccorder le module TELEFAST ABE7CPA410 avec le module analogique BMXAMI0410 ?
Le raccordement de l'embase ABE7CPA410 et du module analogique BMXAMI0410 peut s'effectuer de 2 façons différentes : par les cordons de type BMXFCWx01S...
Quelles sont les références des câbles de liaison entre un PC et un relais programmable ZELIO ?
Les relais programmables Zelio disposent d'un port de communication spécifique leur permettant d'être programmés et mis en service par un PC. Les...
Résultats 61 - 70 sur 84