Centre Paris Le Hive
Accédez aux 200 formations de ce centre certifié ISO 9001 en région parisienne
A partir du 16 Novembre 2015 , le centre de formation s’implante au coeur de l’entreprise pour répondre à vos besoins avec des salles d’étude et de formation pouvant accueillir jusqu’à 20 personnes.
Résolument qualitative, la formation Schneider Electric au sein du centre du Hive assure un niveau de pratique des plus élevés, au plus proche du terrain, ainsi qu’un professionnalisme inégalé à ce jour dans le domaine de la formation technique professionnelle. En plus d’équipements pédagogiques mobiles enrichissant les salles de formation , des salles de travaux pratiques sont équipées en BT, HTA et batteries fixes pour des enseignements pratiques qui reflètent fidèlement la réalité du terrain.
En effet, qu’il s’agisse de couvrir des thèmes aussi diverses que l’automatisme industriel, la cyber sécurité, la gestion globale de l’énergie, la télémesure ou encore l’habilitation électrique, le centre de formation du Hive répond efficacement et précisément à vos besoins, et saura vous apporter le meilleur du savoir-faire du leader mondial de la distribution électrique !
Accès au centre du HIVE - Paris
Le Centre de Formation du «HIVE» est facilement accessible, a 5 mn à pied de la gare RER de Rueil Malmaison, et depuis la porte maillot par L’A14 puis A86, à 15 mn du centre de Paris.Pour vous garer , un parking public se trouve à votre disposition à côté de la gare RER.