{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Comment interpréter et réagir à un message NST affiché dès la mise sous...

L'information NST est ambiguë, elle concerne plusieurs états possibles : lorsque le variateur est en phase d'arrêt roue libre lorsque ce type d'arrêt a été choisi et configuré dans le...

En VDI, à quoi correspond le brochage des prises RJ45?

Comment raccorder une prise RJ45 ? Les câbles réseau disposent de 4 paires de conducteurs (soit 8 fils). Le raccordement des prises RJ45 peut être réalisé de deux manières, puisqu’il existe deux...

Comment traiter les défauts SCF1, SCF2, SCF3, SCF4 et SCF5 des variateurs...

Le message SCF ‘’court-circuit’’ signale l’existence d’un court-circuit susceptible de détériorer la machine ou le moteur. De part sa nature et ses effets destructeurs, cette information est traitée...

Comment interpréter et résoudre les défauts OPF1 et OPF2 pouvant survenir...

Le message OPF , OPF1 et OPF2 ‘’perte phase moteur’’ signale une perte de phase entre le variateur et le moteur . Ce défaut peut être automatiquement réarmé s’il disparait. L’origine du défaut est...

Quelle est la signification des catégories d'emploi AC1 et AC3 pour les...

Les catégories d'emploi normalisées fixent les valeurs de courant que le contacteur doit établir ou couper. Elles dépendent : de la nature du récepteur contrôlé : moteurs à cage ou à bagues,...

Quelle est la signification des fusibles gL, gG, aM et uR ?

Fusibles gG et gL Les fusibles gG et gL spécifient les fusibles nécessaires pour assurer la protection contre les surintensités (surcharge et court-circuit) pour application de type distribution...

Comment choisir entre les différents types de parafoudre ?

Les parafoudres permettent de protéger les équipements électriques contre les surtensions provoquées par la foudre. Ceci étant dit, il n’est pas toujours aisé de s’y retrouver entre les différentes...

Quel couplage adopter (triangle ou étoile) lors du câblage du moteur...

Un moteur asynchrone triphasé est constitué de 3 enroulements statoriques décalés de 120°. Chaque enroulement se caractérise par une tension nominale. Pour raccorder un moteur directement sur le...

Afficher plus

Découvrir les FAQ vidéos les plus populairesVidéos populaires

video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
Afficher plus

FAQ pour en savoir plus sur des connaissances généralesConnaissances générales

Pour quelles formations peut-on mobiliser son CPF ?

A l’heure actuelle, seule la formation KNX basic est éligible au CPF, mais toutes les formations délivrées par Schneider Electric restent finançables par les OPCO. En tant que client, vous êtes...

Pourquoi les éclairages avec des transformateurs ferromagnétiques toriques...

Sur les variateurs de lumière, le raccordement des éclairages TBT 12/24 V avec des transformateurs ferromagnétiques toriques n'est pas préconisé. Ce type de raccordement peut éventuellement...

Les variateurs détectent-ils une inversion de phase sur leur alimentation...

Le courant électrique alternatif en amont des variateur de fréquence est redressé pour être stocké momentanément sous forme de courant continu dans des condensateurs. Cette énergie est ensuite...

Quelles sont les bornes à utiliser sur les tores ?

Il y a 3 bornes de raccordement sur les tores. Il faut raccorder uniquement les bornes 1 et 2 sur le relais différentiel (la borne 3 étant la masse mais il n'est pas nécessaire de la raccorder)....

Comment réduire le bruit d'un moteur alimenté par un variateur de...

Il existe deux paramètres permettant de réduire le bruit généré par la fréquence de découpage d'un variateur lorsque l'application nécessite un faible niveau acoustique : réglage de la...

Qu'est ce qui caractérise un contact bas niveau ou un contact doré ?

Une résistance de contact inférieure à celle des contacts classiques ou ''standard" particularise les contacts dorés ou de bas niveaux . Ces contacts sont utilisés pour commuter de...

A quoi correspond la fonction claire/sombre sur un détecteur...

Aujourd'hui tombé en désuétude, l'appellation claire / sombre reposait sur le principe suivant : fonction claire, la sortie du détecteur était activée en cas de réception de lumière, fonction...

Quel est le principe de la sélectivité différentielle?

Pour qu'il y ait sélectivité entre deux différentiels, il faut que s'appliquent les règles suivantes: Un rapport de 2 entre les calibres, Une temporisation pour l'appareil installé en...

Afficher plus