O motor vibra e reverte a rotação sem ser solicitado no Altivar, o que devo fazer
Questão:
Quais os motivos mais frequentes para o sentido de giro não ser obedecido no comando de partida
Linha de Produto:
Inversores de frequência Altivar
Ambiente:
Inversores de frequência para motores elétricos
Causa:
Indicar as causas mais comuns para o motor girar no sentido contrário ao desejado na partida
Resolução:
Importante : antes de proceder às verificações abaixo cheque as condições de segurança de pessoal, da máquina e do local de operação. Complemente esta orientação com a dos manuais do inversor e da máquina acionada.
- Revise todos os dados do motor e realize a auto-regulagem
- Teste ajustar o parâmetro de compensação RI para UFr = 0% (parâmetro 310 no ATV310) caso a distância de cabo entre inversor e motor seja menor que 10m
- Se estiver usando modo controle vetorial, verifique possibilidade de operar no modo escalar (cargas de conjugado constante) ou modo conjugado quadrático (para bombas e ventiladores)
Veja mais detalhes de como ajustar em :
ATV31 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA320324/
ATV312 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA273814/
ATV320 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA309032/
ATV71 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA327663/
ATV61 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA284296/
ATV310 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA296387/
ATV12 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA276183/
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat