Qual é a função da frequência de chaveamento (parâmetro SFr) nos inversores de frequência Altivar
Questão:
Para que serve o ajuste de frequência de chaveamento ou de comutação SFr (Switching Frequency) nos inversores de frequência
Linha de Produto:
Todas as linhas de inversores como ATV12, ATV31, ATV61, ATV71, ATV312, ATV32, ATV320, ATV310, ATV212, ATV320, ATV610, ATV630, ATV930, ATV340
Causa:
Dúvida sobre quando alterar esse ajuste no inversor de frequência
Resolução:
Para que serve o ajuste de frequência de chaveamento ou de comutação SFr (Switching Frequency) nos inversores de frequência
Linha de Produto:
Todas as linhas de inversores como ATV12, ATV31, ATV61, ATV71, ATV312, ATV32, ATV320, ATV310, ATV212, ATV320, ATV610, ATV630, ATV930, ATV340
Causa:
Dúvida sobre quando alterar esse ajuste no inversor de frequência
Resolução:
- As opções de freqüência de chaveamento mais usuais: 2kHz, 4kHz, 8kHz, 12kHz e 16kHz.
- A freqüência de chaveamento ajustada em SFr de fábrica resulta num compromisso entre o ruído acústico no motor e as perdas nos IGBTs do inversor (aquecimento).
- Freqüências de chaveamento altas implicam em menor ruído acústico no motor porém aumentam as perdas nos IGBTs, elevando a temperatura nos componentes que pode comprometer sua vida útil. Veja no manual do produto indicação da redução da corrente nominal do inversor conforme o aumento da frequência de chaveamento.
- A redução da freqüência de chaveamento pode colaborar na redução dos problemas de instabilidade e ressonâncias que ocorrem em determinadas condições de operação, bem como da emissão de radiação eletromagnética pelo inversor.
- Abaixando a freqüência de chaveamento pode reduzir as correntes de fuga para a terra, evitando a atuação indevida da proteção de falta à terra (por exemplo na ocorrência de falha SCF no inversor)
- Indicado diminuir a frequência de chaveamento para longas distâncias de cabos sem uso de filtro de saída, em especial com cabos blindados, para redução da corrente capacitiva
- Sugerido aumentar a frequência de chaveamento para uso em altas frequências de operação em relação à frequência nominal do motor ou com uso de motores especiais como os motores spindle com frequência nominal de 200Hz ou mais.
- Atenção - Siga as orientações do manual do produto antes de alterar o ajuste do parâmetro SFr, pois alteração indevida pode causar danos ao inversor, por exemplo na desconexão do filtro EMC de entrada do inversor ou no uso de filtro sinus na saída do inversor
- Alguns caminhos para localizar o parâmetro da frequência de chaveamento :
ATV12 : ConF / FULL / drC- / SFr
ATV31, ATV312, ATV61, ATV71 : drC- / SFr
ATV310 : Conf / FULL / 300- / 315
ATV320 : ConF / FULL / SEt- / SFr
ATV212 : F300
ATV340 , ATV630 , ATV930 : [Ajustes] / [Parâmetros do motor] / [Freq. comutação] / [Freq. Comutação] SFr
ATV610 : [Complete settings] / [Motor parameters] / [Switching frequency] SFr
ATV31, ATV312, ATV61, ATV71 : drC- / SFr
ATV310 : Conf / FULL / 300- / 315
ATV320 : ConF / FULL / SEt- / SFr
ATV212 : F300
ATV340 , ATV630 , ATV930 : [Ajustes] / [Parâmetros do motor] / [Freq. comutação] / [Freq. Comutação] SFr
ATV610 : [Complete settings] / [Motor parameters] / [Switching frequency] SFr
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat
Publicado para: Schneider Electric Brasil