ค่า IC หรือ ค่า kA คืออะไร
พิกัดการตัดกระแสลัดวงจร (IC) หรือ Interrupting Capacity (Interrupting Rating) คือ ความสามารถในการตัดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรของอุปกรณ์ป้องกันได้อย่างปลอดภัย...
{}
พิกัดการตัดกระแสลัดวงจร (IC) หรือ Interrupting Capacity (Interrupting Rating) คือ ความสามารถในการตัดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรของอุปกรณ์ป้องกันได้อย่างปลอดภัย...
มาตรฐานสายไฟใหม่ มอก.11-2553 ที่ประกาศเป็นมาตรฐานบังคับตามพระราชกฤษฎีกา ที่กำหนด ให้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์...
วิธีตรวจสอบอาการเสียของ APC Back-UPS และวิธีแก้ไข 1. สถานะไฟ LED และ Audible Alarm เสียงเตือน ของ Back-UPS (BV Series, BVX Series, BX Series) 2. เครื่องสำรองไฟตระกูล Back UPS...
ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามเอกสารแนบด้านล่าง ครับ/ค่ะ Customer can download our catalogues as the attachments as below. ลูกค้าสามารถปรับตั้งค่า เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน...
สำหรับเครื่องสำรองไฟตระกูล Easy UPS และ Back UPS (BV, BVX, BX Series ) หากมีเสียงร้องดังยาวตลอดเวลาแบบคงที่ มักจะเกิดจากสาเหตุที่มาจากใช้ไฟเกิน หรือแบตเตอรี่เสื่อม ซึ่งสามารถสังเกตอาการได้เบื้องต้น...
จะทำอย่างไรเมื่อเบรคเกอร์ทริป ( MCCB แบบ Toggle ) เบรกเกอร์ทริป (trip) คือ การทำงานของเบรกเกอร์ตัดวงจรไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้าเกินพิกัดหรือลัดวงจร...
(Power Triangle) ในทางคณิตศาสตร์นั้น กำลังไฟฟ้าจริง (Watts) มีความสัมพันธ์กับกำลังไฟฟ้าปรากฏ (VA) โดยใช้สัดส่วนในทางตัวเลขเป็นหน่วยที่เรียกว่า Power Factor (PF)...
ความต้านทานของร่างกายต่อไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า คือ ความต้านทานไฟฟ้า (อังกฤษ: electrical resistance) คือ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและกระแสไฟฟ้าของวัตถุ...
เซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจจับกระแสไฟฟ้ารั่วในเซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว RCCB type B มีเซ็นเซอร์หลักที่ประกอบไปด้วย เซ็นเซอร์ Nanocrystalline 2 ตัว โดยทั้ง 2 ตัวมีหน้าที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้ 1....
ในระบบ 3 เฟส เมื่อปลดฟิวส์หรือตัดวงจรแรงดันไฟฟ้า 1 หรือ 2 เฟส แต่มิเตอร์ถึงยังแสดงการอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าได้ เหตุการณ์คือสิ่งที่เราเรียกว่า "แรงดันไฟฟ้าแฝง (Phantom Voltage)"...