インバーター/ よくあるご質問
以下にて該当するFAQがない場合や解決しない場合はお手数ですが、カスタマーケアセンター までお問い合わせください。
対象機種:ATV12シリーズ、ATV320シリーズ、ATV212シリーズ、ATV600シリーズ、ATV900シリーズ
| 質問 | 共通 | ATV12 | ATV320 | ATV212 | ATV600 | ATV900 |
| マニュアルはどこにありますか? | ✓ | - | - | - | - | - |
| 周波数制御なしに運転信号のみを入れた際の周波数はどこで設定できますか? | ✓ | - | - | - | - | - |
| 運転できる周波数の範囲を変更する方法は? | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 60Hz以上で運転できますか? | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多段速(プリセット速度)を設定する方法は? | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| アナログ電流入力(4-20mA)により周波数の変更ができますか? | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 可変抵抗器(外部ボリューム)やアナログ電圧入力にて周波数の変更ができますか? | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 周波数指令を切り替えることができますか? | - | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 運転指令と周波数指令を分けることができますか? | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 電源投入と同時にモーターを運転させることができますか? | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 低速時に出力トルクを上げる方法はありますか? | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 工場出荷状態に戻すことはできますか? | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 各デジタル入力端子に割り当たっている機能を確認する方法はありますか? | - | × | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| デジタル端子のシンク・ソースの切替方法は? | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| エラー有無を出力することができますか? | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 運転状態を出力することができますか? | ✓ | - | - | - | - | - |
| 試験的に異常信号を出力することができますか? | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| モーター制御の方法を選択できますか? | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 瞬間停電が発生し復旧した際にモーターのその時点の想定速度から加速する機能はありますか? | ✓ | - | - | - | - | - |
| スイッチング周波数(キャリア周波数)を変更することはできますか? | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| モータからの磁気騒音(モーターノイズ)を下げることはできますか? | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 停止方法を変更することはできますか? | ✓ | - | - | - | - | - |
| トラブルシューティングはマニュアルのどこから確認できますか? | ✓ | - | - | - | - | - |
| 異常をリセットするにはどうすればいいですか? | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 「OPF2」「EPH0」でトリップした時の対処法は? | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 「PHF」でトリップした時の対処法は? | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 「EPF1」「E点滅」でトリップした時の対処法は? | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 「NST」が表示され運転できない原因は? | ✓ | - | - | × | - | - |
| 「OLF」「OL2」でトリップした時の対処法は? | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 「SCF1」でトリップした時の対処法は? | ✓ | - | - | × | - | - |
| グラフィック表示器をインバーター本体から離れた場所で使用できますか? | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| グラフィック表示器を制御盤面に取り付けることができますか? | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EMCフィルター使用時は漏れ電流が増加しますか? | ✓ | - | - | - | - | - |
| 内蔵EMCフィルターを無効にする方法は? | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCリアクトルはありますか? | ✓ | - | - | - | - | - |
公開先: Schneider Electric 日本