Tuotemerkkimme

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Schneider Electric laajentaa ratkaisuvalikoimaansa esittelemällä EasyMicro Data Center -tuotteet

  • Saatavana Standard IT (S-sarja) IT -ympäristöihin ja Commercial (C-sarja) kaupallisiin ympäristöihin
  • Helppo tilata ja asennusaika toimituksineen 2-4 viikkoa
  • Helppo hallita ja valvoa turvallisesti Network Management ja EcoStruxure™ IT-ohjelmistoalustojen avulla

Suomi, 18.10.2021 - Schneider Electric, energianhallinnan ja automaation digitaalisen muutoksen johtaja, on ilmoittanut laajentavansa Micro Data Center -ratkaisuvalikoimaansa  ottamalla käyttöön Easy Micro Data Center -sarjan IT- ja kaupallisille ympäristöille.

Easy Micro Data Center on suunniteltu kattamaan keskeiset toiminnallisuudet, kuten tehonsyötön, jäähdytyksen, ohjelmiston ja huoltopalvelut. Se tarjoaa parhaan mahdollisen yhdistelmän nopeutta,  luotettavuutta ja kohtuuhintaisuutta. Lisäksi Easy Micro Data Center sisältää verkkopohjaisen etävalvonnan ja tarjoaa optiona Schneider Electricin EcoStruxure- ™ IT-ohjelmistoja, jotka tuottavat turvallista, reaaliaikaista älykkyyttä ja näkyvyyttä ajasta ja paikasta riippumatta.

Schneider Electric Easy Micro Data Center on standardoitu ratkaisu, joka on esiasennettu tehtaalla ja tuotteet lähetetään suoraan asiakkaalle. Easy Micro Data Centerissä käytetään Schneider Electricin Easy UPS  -sarjaa katkottomaan sähkönsyöttöön (UPS), Easy  Power  Distribution  Units (PDU) -yksiköitä virranjakeluun ja  mahdollisuus valvoaympäristöolosuhteitasekä jäähdytystä . Ratkaisun esiasennus sekä testaus  yksinkertaistavat suunnittelu- ja käyttöönottovaihetta. Tällöin IT-ratkaisujen tarjoajat,  järjestelmäintegraattorit ja jälleenmyyjätvoivat määrittää ja toimittaa Easy Micro Data  Center -palvelinkeskukset työmaalle 2–4 viikon kuluessa. Tämä tekee Easy Micro Data Centeristä ihanteellisen nopeaan käyttöönottoon yrityksille, jotka arvostavat joustavuutta, luotettavuutta, kustannustehokkuutta ja reagointinopeutta.

Luotettava valvomoratkaisu kustannustehokkaasti

Muunneltavuuden ja valmiin tehtaalla esiasennetun laitteiston vuoksi Easy Micro Data Center voidaan ottaa käyttöön kustannustehokkaasti missä tahansa paikallisessa valvomoratkaisussa tai hajautetussa  IT -sovelluksessa. Schneider Electricin julkaisussa #233  todetaan, että micro  data  center -ympäristössä saadaan 42 - 48 % kustannussäästöt perinteiseen keskitettyyn ratkaisuun verrattuna. Easy  Micro Data Center C -Sarjan -malleissa on esikalustetut räkit käyttöönottoa varten osittain valvottuihin ratkaisuihin, kuten toimistoihin tai  liiketiloihin. Easy   Micro Data Center S -sarja, jossa on tehokas ilmanvaihto, tarjoaa helpon integroinnin IT-ympäristöihin esimerkkinä kytkentätilat ja palvelinhuoneet.

"Nykyään resilienssi eli joustavuus, tehokkuus ja käyttöönoton nopeus ovat keskeisiä näkökohtia fyysisen valvomoinfrastruktuurin käyttöönotossa ", sanoi Rob McKernan, Secure Power European varatoimitusjohtaja, Schneider Electric. "Kyky ottaa it-resursseja käyttöön missä tahansa paikassa ja ajasta riippumatta, tarjoaa yrityksille suurta joustavuutta  sekä tarjoaa mielenrauhan, niin että ratkaisut toimitetaan luotettavasti, suunnitelmien ja budjetin mukaisesti. Sisäänrakennetun hallintaohjelmiston, joka mahdollistaa etävalvonnan pilvipalvelun kautta, avulla Easy Micro Data Center tarjoaa enemmän älykkyyttä tärkeän tiedon hallintaan useiden valvomoratkaisuiden välille. Tämä tarjoaa asiakkaille optimaalisen yhdistelmän luotettavuutta, kohtuuhintaisuutta ja ketteryyttä.

 

Tärkeimmät hyödyt ovat:

  • Nopea, luotettava ja kustannustehokas: Easy Micro Data Center on saatavilla 2-4 viikon toimitusajalla loppuasiakkaalle. Laitteistoon on integroitu sähkönsyöttö- ja jäähdytysjärjestelmän komponentit ja ne voidaan ottaa käyttöön nopeasti jopa 48% edullisemmin.
  • Joustava, ketterä ja helppo asentaa: Easy Micro Data Centerit sopivat erinomaisesti matalan vasteajan (latenssin) sovelluksiin pankki- ja rahoitus - ,vähittäiskaupan -, paikallishallinnon aloilla, terveydenhuollossa, palvelualoilla ja koulutuksessa.
  • Ohjelmistot ja digitaaliset palvelut :  Tuotteet tukevat etävalvontaa ja -hallintaa, jotka on tehty helpoksi Schneider Electricin palkitulla EcoStruxure IT -sovelluksella,  pilvipohjaisena optiona saatavalla konfiguroitavalla ohjelmistoalustalla  
  • Lisäsuojausominaisuudet: Easy Micro Data Center -tunnistaa ympäristöolosuhteet ja sisältää turvaratkaisun, jolla estetään luvaton käyttö.

 

Schneider Electric Easy Micro Data Center C-sarjan- ja S-sarjan-mallit ovat heti toimitettavissa.

Lisätietoja Schneider Electricin Data  Center solutions -tuotteista löytyy tästä.

 

Lisätietoja:

Perttu Suikkanen

IT kanavapäällikkö

perttu.suikkanen@se.com

+358 50 499 1185

 

Ulla Uusitalo

Myyjä

ulla.uusitalo@se.com

+358 44 301 0000

Wiztrustin blokkitekniikkaan perustuvan tarkistusalustan käyttöönotto

Schneider Electric tarkistaa sisältönsä Wiztrust-ohjelmistolla 2. lokakuuta 2019 lähtien, mikä takaa viestinnän suojauksen. Voit tarkistaa yritysviestinnän aitouden verkkosivustolla Wiztrust.com.
Näytä lehdistötiedote (pdf, 185 kb) avautuu uudessa ikkunassa
Jaa tämä sivu:

Chat

Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko apua? Me voimme auttaa!