Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Schneider Electric vässar sin Wiser-portfölj ytterligare med ny dimmerpuck

11/03/2024

Det smarta hemmet får nu ännu bättre förutsättningar. Den nya uppkopplade dimmerpucken i Wiser-sortimentet kan enkelt installeras med eller utan neutralledare och erbjuder en tillförlitlig prestanda och förbättrad belysningsupplevelse. En perfekt lösning för både nyinstallationer och renoveringar.

Den breda Wiser-portföljen förbättras nu på belysningssidan med en ny dimmerpuck för LED-belysning. Den nya dimmerpucken möjliggör anslutning till neutralledare, vilket förbättrar både prestandan och tillförlitligheten, särskilt vid lägre belastningar eller med känsliga lampor. Dessutom är den speciellt framtagen för LED vilket gör att den klarar lägre belastningar utan att flimra.

Dimmerpucken är dessutom mindre än sin föregångare och kan enkelt monteras i en apparatdosa tillsammans med en separat återfjädrande strömställare, i en takdosa eller i elcentralen. Eftersom den kan installeras både med och utan neutralledare är den optimal för installation både vid renovering och nybyggnation.

Den uppgraderade dimmerpucken är ett efterlängtat tillskott till Wiser-portföljen då den både erbjuder valfri neutralledaranslutning och förenklar arbetet för installatörer. Smarta hem och uppkopplade produkter efterfrågas i allt högre grad av konsumenter så därför är det extra roligt att vi nu kan erbjuda ännu bättre produkter inom kategorin, säger Mikael Dennbo, Produktchef på Schneider Electric i Sverige.

Mer information om Wiser dimmerpuck LED:

  • Designad för belastningar från 0-300W (LED: 0-200W), vilket gör den idealisk för en mängd olika belysningsapplikationer.
  • Vid installation med neutralledare kan ljuskällan dimras ned till nästintill 0W utan att flimra.
  • Det finns två sidokontroller som kan kontrollera en annan dimmer eller aktivera inlagt scenario.
  • Modern och kompakt design som gör installationen enkel och säker.
  • Förbättrad förpackning, tillverkad av mer än 94 procent återvunnet papper, utan engångsplast, och med tydlig produktidentifiering och kopplingsschema.
  • E-nummer 13 609 38, artikelnummer CCT5010-003.


Observera att en Wiser gateway (e-nummer 17 240 04) behöver vara installerad och kopplas ihop med dimmerpucken för att möjliggöra styrning av de uppkopplade enheterna via Wiser by SE-appen. Dimmerpucken ersätter föregångaren (e-nummer 13 607 44) som utgår i mars 2024.

Under förra året breddade Schneider Electric sitt sortiment med belysningsprodukter genom att lansera infällda downlights av hög kvalitet. Den nya dimmerpucken är funktionstestad tillsammans med downlightsen och de två lösningarna erbjuder tillsammans en mycket god ljuskomfort och bra färgåtergivning. Genom att vara funktionstestade med Wiser dimmerpuck säkerställer armaturerna optimal ljuskvalitet för dimring. Downlightsen finns i två varianter, 3000K i färgerna vit och svart (e-nummer 74 756 82 och 74 756 83) samt Dim to Warm för 1800-3000K i vit (e-nummer 74 756 84).

Läs mer om Wiser dimmerpuck här

Läs mer om Wiser här

Läs mer om downlightsen här

Införande av Wiztrusts Blockchain certifieringsplatform

Från och med den andra oktober 2019 certifierar Schneider Electric sitt innehåll på Wiztrust för en säker kommunikation. Du kan kontrollera äktheten på webbplatsen Wiztrust.com för företagskommunikation.
Visa pressmeddelande (pdf, 185 kb) Öppnas i nytt fönster
Dela den här sidan: