Sykehusdistrikt moderniseres og digitaliseres for økt kontroll på strømdistribusjonen
Oslo, Norway
30/03/2023
Uavbrutt strømforsyning er avgjørende for funksjonaliteten i et moderne sykehusmiljø. I Finland har sykehusdistriktet i Helsingfors og Uusimaa (HUS) digitalisert strømdistribusjonen med hjelp fra Schneider Electric. Gjennom digitalisering er det nå mulig for HUS å få et bilde av strømdistribusjon, i sanntid.
HUS sitt sykehusmiljø er av gigantisk skala. I tillegg til å være omfattende i størrelse, er sykehuseiendommene komplekse og stadig i utvikling. Dermed kreves det oversiktlig håndterbarhet, fleksibilitet og informasjonssikkerhet:
– Vi har totalt 12 sykehuskomplekser i Helsingfors og Uusimaa-området. Ni av disse bruker allerede Schneider Electric sine digitale løsninger. Planen er å få de resterende tre inn i samme system neste år, sier Jari Pekka Korhonen, driftsleder i HUS Kiinteistöje.
Målet er å sikre problemfri sykehusdrift
HUS besitter en stor eiendomsmasse som omfatter store og små eiendommer – sykehus og støtteeiendommer. Et flerfase moderniseringsprosjekt for eiendommene innen sykehusdistriktet ble implementert ved å fornye utstyrsbasen, programvare og datarapportering samt analyseapper. Målet med prosjektet er å få et realistisk bilde av hva som skjer på hver eiendom:
– Hele strømforbruket til sykehuset blir vist på ett kart. Vi vet hvor mye strøm eiendommene bruker og alt håndteres automatisk og digitalt. Du trenger ikke lenger å lese av målere og fylle ut Excel-tabeller, vi har et sanntidsbilde av helheten. Informasjonen blir verken avbrutt eller sittende fast noe sted. Vi er alltid et skritt foran, sier Korhonen.
I moderniseringen av det elektriske anlegget ble det lagt inn nytt utstyr, men den eksisterende elektriske infrastrukturen ble også benyttet. Utgangspunktet for fornyelsen var å prøve å erstatte kun gamle, utdaterte og inkompatible enheter. Med Schneider Electrics ECOFITTM-løsninger måtte ikke den eksisterende infrastrukturen fjernes, selv om lavspentutstyret ble modernisert og oppdatert. Det var mulig å erstatte det aktuelle koblingsutstyret slik at de brukbare delene kunne bevares. Slik holdt man kostnadene ved den aldrende infrastrukturen nede.
Systemet reflekterer organisasjonens kjerneverdi
– Vi hadde et systembehov og et klart ønske om at systemet skulle tjene vår kjerneverdi, som er å sikre problemfri sykehusdrift. Vi ønsket å flytte digitaliseringen videre i organisasjonen vår, sier Korhonen.
HUS lyktes med et enkelt system som er kompatibelt med den eksisterende utstyrsbasen. Samtidig sikret de uavbrutt strømforsyning og kontinuerlig fjerntemperaturovervåking av mellomspennings-koblingsanlegget. Dette bidro til totalsikkerhet. I moderniseringsprosessen ble strømbrytere fornyet og målere for strømforbruk og strømkvalitet lagt inn i elsystemet.
Strømdistribusjon i sykehuseiendommer skal fungere uten avbrudd, og det å oppdage mulige funksjonsfeil skal ikke kreve detektivarbeid.
– Kunden har et enormt ansvar når det gjelder driften. Nå kan de umiddelbart se om strømdistribusjonen er i orden eller ikke, noe de setter de stor pris på. Et proaktivt og analysebasert strømstyringssystem optimerer effektiviteten av energiforsyningen og øker påliteligheten, sier Jukka Vartama, eksperten fra Schneider Electric som ledet prosjektet.
Det åpne systemet muliggjør enheter fra forskjellige produsenter
Schneider Electric sine enheter bruker en åpen kommunikasjonsprotokoll. Informasjon beveger seg mellom enheter og operativsystemer fra forskjellige leverandører, på en cybersikker og effektiv måte. Systemet er skalerbart, slik at selv store målekategorier eller senere tillegg av enheter går problemfritt. Et åpent system reduserer også de totale kostnadene, fordi det reduserer behovet for systemintegrasjon og opplæring.
– Vi er en offentlig aktør, så vi forholder oss til anskaffelseslovgivningen og har utstyr fra mange produsenter. Der er mange byggemetoder og byggherrer, så produktutvalget er nødvendigvis bredt. Derfor setter vi pris på et pålitelig og brukervennlig system som er fleksibelt etter våre behov, sier Jari-Pekka Korhonen.
Systemet hjelper med å omforme data til informasjon
Utgangspunktet for prosjektet var HUS-ledelsens behov for data som kreves for innsiktsfull ledelse og lett tilgjengelighet. Med Schneider Electric sine smarte digitale strømdistribusjonssystemer kan informasjonen som kreves for eiendomsforvaltning vises jevnt og i sanntid.
EcoStruxureTM Power Advisor fra Schneider Electric analyserer de innsamlede dataene og gjør dem om til nyttig informasjon. Systemet analyserer også strømnettet for mulige maskinvare- eller pålitelighetsproblemer og genererer automatisk en rapport til kunden to ganger i året.
Ta kontakt for med salgsavdelingen i Schneider Electric for mer informasjon
Norway